Renesas Synergy™

FAQ 2000086 : GUIXにカスタムイベントを定義するにはどうすればよいですか?

GUIXにカスタムイベントを追加し、GX_FIRST_APP_EVENTでそれらを開始点として定義することができます。

簡易サンプルを以下に示します。

#define APP_EVENT_STATUS_CHANGED (GX_FIRST_APP_EVENT + 1)
#define APP_EVENT_VOLUME_CHANGED (GX_FIRST_APP_EVENT + 2)
#define APP_EVENT_USB_INSERTED (GX_FIRST_APP_EVENT + 3)
#define APP_EVENT_USB_REMOVED (GX_FIRST_APP_EVENT + 4)
#define APP_EVENT_ERROR (GX_FIRST_APP_EVENT + 5)

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください