Renesas Synergy™

FAQ 2000076 : Synergyデバイス用のSSPにeMMCインタフェースを実装するにはどうすればよいですか?

DK-S7G2 V3.1キット用のeMMCインタフェースのサンプルを以下に掲載します。

これは、DK-S7G2 V3.1ボードで動作するSSP v 1.0.0用のプロジェクトです。DIPスイッチS5を備え、DRAM(1)とJTAG(6)はON、他はすべてOFFになっています(メイン/トップボード上)。ベースボードSD(4)上のS101はON、他はすべてOFFです。このプロジェクトは、SDスロットのSDカードをフォーマットし、ファイルを作成して、その中にテキストをいくらか挿入します。

S7_DK_SDCARD.zip

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください