FAQ 2000122 : SSPプロジェクト用のカスタムボードサポートパッケージを作成するにはどうすればよいですか? (Synergyソフトウェアパッケージを使用する場合に、カスタムボードサポートパッケージを作成するにはどうすればよいですか?)

BSPカスタムクリエータツールを使用して、カスタムボードサポートパッケージ(BSP)を作成することができます。お客様が専用のターゲットボードを作成する場合、通常はカスタムBSPが必要になります。

2つの実行関数を使用し、以下の4ステップでカスタムBSPを作成します。
ステップ1)既存のBSPからベースBSPを作成します(カスタムBSPクリエータ)。
ステップ2)ベースBSPを使用してテンプレートパックを作成します(カスタムパッククリエータ)。
ステップ3)カスタムボード用のBSPを変更します(ユーザーによる作業)。
ステップ4)カスタムボード用の最終パックを作成します(カスタムパッククリエータ)。

上述のステップと詳細なプロセスは、関連アプリケーションノート(r01an3044eu0104)を参照ください。Renesasウェブサイトの検索バーで検索すると、アプリケーションノートの最新版を確認することができます。

https://www.renesas.com/en-us/doc/products/renesas-synergy/apn/r01an3044eu0104-synergy-ssp-bsp.pdf


なお上述のBSP Creatorには手順が抜けているところがありますので、以下のFAQも追加で参照してください。
https://en-us.knowledgebase.renesas.com/English_Content/Renesas_Synergy%E2%84%A2_Platform/Renesas_Synergy_Knowledge_Base/Where_can_I_find_Renesas_Synergy_related_videos%3F/How_do_you_get_the_Synergy_Custom_BSP_Creator_to_work%3F_Im_having_problems_with_the_app_note

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください