FAQ 2000117 : OS管理外割り込みは使用できますか?

SynergyではOS管理外割り込みは使えません。(NMI割り込みを除く)
OS管理外割り込みとは、ThreadXカーネル実行中に割り込み禁止された区間において割り込み可能な割り込みのことを意味します。

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください