Renesas Synergy™

FAQ 2000105 : Renesas Synergy™プラットフォームをNon OS環境で使用することは可能でしょうか?

可能です。
Renesas Synergy™ SSPのコンフィグレーションでOSをDisableにすることができます。

リアルタイムOSの無い環境ではHAL Driverをお使い頂けますが、リアルタイムOSを用いてシステムを構築することで、USB, GUIやFramework等の多彩な機能をお使い頂くことができます。

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください