Renesas Synergy™

FAQ 2000127 : サージ吸収用ツェナーダイオード 発注型名の見方について(定電圧用、他含む)

以下の表に資料「発注型名の見方」各ページへのリンクを設定していますので、ご参照ください。なお表中の製品は、ステータス(量産中、新規採用非推奨など)に関わらず掲載しています。

 

適用製品

サージ吸収用ツェナーダイオード
定電圧用ツェナーダイオード
その他ダイオード
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください