Renesas Synergy™

FAQ 2000097 : Renesas Synergy™ベースのシステム開発に使用できる、デバッガ・エミュレーターの種類を教えてください。

Renesas Synergy™用IAR Embedded Workbenchの場合、IAR Systems社のI-jet、I-jet Trace、および
SEGGER社のJ-Linkが利用可能です。
e2 studio ISDEの場合、SEGGER社のJ-Linkが利用可能です。

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください