Renesas Synergy™

FAQ 2000096 : SK-S7G2 V 3.0のタッチインタフェースが素早く反応しない理由は何ですか?

CAPタッチ用にSK-S7G2 V 3.0キット(C63)で使用するコンデンサの推奨容量は10nFですが、100nFのコンデンサを使用しています。そのため、チャージング時間が長くなり、反応速度が遅くなります。(アプリケーションによって顕著に現れる場合があります。)

これは、今後リリース予定のボードRev 3.1版で解決することになっています。

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください