Renesas Synergy™

FAQ 2000092 : コンソールスワップデモ用のTelnetのコンプリート版はどこにありますか?

Synergyインポート形式のプロジェクトのコンプリート版を以下に添付します。SynergyキットではIPアドレスのデフォルト設定が192.168.0.0になっており、PC EthernetアダプタでIPアドレス192.168.0.100を使用してテスト済みです。

ConsoleSwapEnet.zip

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください