Renesas Synergy™

FAQ 2000085 : マルチキャンバスを使用せずにGUIXを備えたSSPにピクチャブレンドを簡単に実装する方法はありますか?

ピクセルマップ配列および変化するアルファブレンド設定を使用して、1つのキャンバスでピクチャブレンドを実装することができます。

添付のサンプルデザインは、この方法をSK-S7G2キットを使用して説明したものです。
コード(src/guix_gen/gx_studio_events.c)内のコメントで方法を説明しています。

s7_sk_gx_blend_demo_1_0_0g_small.zip

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください