Renesas Synergy™

FAQ 2000080 : インターネットに接続せずにe2 studioとSSPをコンピュータにインストールするにはどうすればよいですか?

e2 studioオフラインインストーラを使用すれば、インターネットに接続せずにインストールすることができます。同様にSSPインストーラも、コンピュータへ転送してオフラインでインストールすることができます。コンパイラを別途ダウンロードし、同様にインストールする必要があります。

GCCツールチェーンはこちらからダウンロードしてください。
https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/

GCCは定期的にアップデートされていますので、入手したGCCのバージョンがお客様のe2 studioとSSPのバージョンに対応しているかを、インストールガイドとリリースノートで二重にチェックしてください。

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください