Renesas Synergy™

FAQ 2000098 : Renesas Synergy™の、ソフトウェアおよび開発環境(ツール)の入手方法を教えてください。

Renesas Synergy™ギャラリーから、以下のソフトウェア、開発環境を入手できます。
(Renesas Synergy™ ギャラリー:https://synergygallery.renesas.com/auth/login

●Synergy Software Package
 Renesas Synergy™ Software Package (SSP)

●開発ツール ― e² studio ISDE
 e² studio ISDE

●開発ツール ― TraceX
 TraceX (解析ツール)

●開発ツール ― GUIX Studio
 GUIX™ Studio (PC用UI画面作成ツール)

●開発ツール ― IAR EW for Synergy
 IAR Embedded Workbench® for Renesas Synergy™

●開発ツール ― Renesas SSC
 Renesas Synergy™ Standalone Configurator (SSC)

●ソフトウェア・アドオン
 QSA(動作保証ソフトウェア・アドオン)、VSA(検証済みソフトウェア・アドオン)

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ギャラリー
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください