Renesas Synergy™

FAQ 3000033 : CS+の複数のサブプロジェクトファイルのプロジェクト分割

Q: 質問

統合開発環境CS+ for CCを使用しています。
プロジェクトに複数のサブプロジェクトが存在しているのですが、それぞれのサブプロジェクトごとに、プロジェクトを分割するには、どのようにすればいいのでしょうか?


A: 回答

新たにプロジェクトを作成していただき、そのプロジェクトに、既存のサブプロジェクトを登録してください。
具体的な手順は次の通りです。

1.CS+を起動する

2.新しいプロジェクトを作成する

・プロジェクトの種類は「空のアプリケーション」を選択してください。
・作成場所は任意のフォルダを指定してください。
   メインのプロジェクトの.mtpjが保存されます。
・使用するマイクロコントローラの指定は、サブプロジェクトで使用しているマイクロコントローラを指定することを推奨します。

3.サブプロジェクトを追加する

・CS+の[プロジェクト]-[追加]-[既存のサブプロジェクトを追加]メニューを選択してください。
・追加したいサブプロジェクトのファイル.mtspを選択してください。

    このとき、2で作成した空のプロジェクトを保存したフォルダにサブプロジェクトは移動しません。
   元のフォルダ位置のままです。

4.サブプロジェクトが追加されたことの確認

   ・プロジェクトツリー パネルに、3で指定したサブプロジェクトが追加されます。

5.プロジェクトを保存する

複数のサブプロジェクトを登録する場合には、上記の3、4を繰り返し行い、最後に、5を行ってください。

なお、CS+の[ツール]-[プラグインの管理]メニューで表示されるプラグインの管理 ダイアログで、「コード生成」、「コード生成/端子配置図プラグイン」のチェックボックスを制御することで、メインのプロジェクトにてコード生成機能が組み込まれなくなり、パソコンのメモリ消費量を抑えることができます。

・上記手順の2の前にチェックをOFFにする
・上記手順の5の後にチェックをONにする
・最後にCS+を再起動する

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください