FAQ 103977 : [High-performance Embedded Workshop V.4, V.3] ビルド結果をファイルに出力することは出来ますか?

回答

[High-performance Embedded Workshop4をご使用の場合]

  1. High-performance EmbeddedWorkshopメニュー[基本設定]から"カスタマイズ"を選択してください。
  2. カスタマイズダイアログボックスの[ログ]タブを選択して、[ビルドログファイル生成]にチェックを付け、[ディレクトリ]フィールドで出力ファイル名を指定してください。

    出力表示内容は、High-performance EmbeddedWorkshopメニュー[基本設定]からオプションを選択すると表示されるオプションダイアログの[ビルド]タブ内の"表示"グループボックスで指定することが出来ます。

[High-performance Embedded Workshop3をご使用の場合]

  1. High-performance EmbeddedWorkshopメニュー[ツール]から"カスタマイズ"を選択してください。
  2. カスタマイズダイアログボックスの[ログ]タブを選択して、[ビルドログファイル生成]にチェックを付け、[ディレクトリ]フィールドで出力ファイル名を指定してください。

    出力表示内容は、High-performance EmbeddedWorkshopメニュー[ツール]からオプションを選択すると表示されるオプションダイアログの[ビルド]タブ内の"表示"グループボックスで指定することが出来ます。

適用製品

統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください