Renesas Synergy™

FAQ 2000063 : ユーザーズマニュアル/ハードウェアマニュアルの「通信モードと入出力端子の関係」の表を参照すると、シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット(SSU)使用時においてSSIおよびSSO端子をプログラマブル入出力ポートとして使用できる場合があります。このとき、プログラマブル入出力ポートとして使用する端子をCMOS出力(SSMR2レジスタのSOOSビットを"0")で使用することは可能ですか?

SSU使用時に、SSIまたはSSO端子をプログラマブル入出力ポートとして使用した場合、CMOS出力で使用することはできません。
SOOSビットを"0"(CMOS出力)に設定している場合は、入力ポートとしてご使用ください。
SOOSビットを"1"(Nチャネルオープンドレイン出力)に設定している場合は、出力ポートとして使用することができます。

 

適用製品

R8C/32C
R8C/33C
R8C/34C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/32M
R8C/33M
R8C/34M
R8C/35M
R8C/36M
R8C/38M
R8C/3GM
R8C/3JM
R8C/3MK
R8C/34K
R8C/3MU
R8C/34U
R8C/3MQ
R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC
R8C/L35M
R8C/L36M
R8C/L38M
R8C/L3AM
R8C/LA3A
R8C/LA5A
R8C/LA6A
R8C/LA8A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください