Renesas Synergy™

FAQ 2000053 : タイマRGをPWMモードで使用している場合、タイマのカウントを停止したときのTRGIOA端子の出力レベルはどうなるか?

タイマRGをPWMモードで動作中にタイマのカウントを停止させると、
TRGIOA端子の出力レベルは、TRGIOA端子の初期状態(インアクティブ・レベル)となります。TRGIOA端子の初期状態はカウンタクリア要因で決まります。

カウント停止後に出力レベルを変更したい場合は、
TRGCRレジスタのCCLR0~CCLR1ビットの設定でカウンタクリア要因を変更してください。
カウンタクリア要因を変更したタイミングで出力レベルが切り替わります。

 

適用製品

R8C/36C
R8C/38C
R8C/36M
R8C/38M
R8C/L3AC
R8C/L3AM
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください