Renesas Synergy™

FAQ 2000050 : I2Cバスインタフェースのスレーブ受信動作において、ウェイト状態にする方法を教えてください。

RDRF ビットが"1"の場合、SCLの8クロック目が立ち下がると、自動的にウェイト状態(SCLを"L"にする)になります。
ウェイト状態を解除するには、ICDRRレジスタを読んでください。

 

適用製品

R8C/32C
R8C/33C
R8C/34C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/32M
R8C/33M
R8C/34M
R8C/35M
R8C/36M
R8C/38M
R8C/3GM
R8C/3JM
R8C/3MK
R8C/34K
R8C/3MU
R8C/34U
R8C/3MQ
R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC
R8C/L35M
R8C/L36M
R8C/L38M
R8C/L3AM
R8C/LA3A
R8C/LA5A
R8C/LA6A
R8C/LA8A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください