FAQ 2000059 : タイマRFを使用する際に、コンペア1レジスタ(TRFM1)へ値を書き込めません。なぜですか?

TRFCR1レジスタのTMODビットが"0"(インプットキャプチャモード)のとき、
コンペア1レジスタ(TRFM1)に値を書き込めません。TRFCR1レジスタのTMODビットを
"1"(アウトプットコンペアモード)にして、TRFM1に値を書き込んでください。
なお、TMODビットを"1"にすると、自動的に、TRFM1レジスタの値はFFFFhになります。

 

適用製品

R8C/36C
R8C/38C
R8C/36M
R8C/38M
R8C/34K
R8C/34U
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください