Renesas Synergy™

FAQ 3000017 : 変数アドレスを固定(CC-RL)

Q : 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。一部のRAMをアドレス固定にしたいのですが、どのようにすればよいのでしょうか?

A : 回答

#pragma addressを使用して変数を固定アドレスに配置することが可能です。
(例)
#pragma address (val01 = 0x0ffe00)
int    val01;

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください