Renesas Synergy™

FAQ 3000016 : .option_byteセクションの出力抑止(CC-RL)

Q : 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。 .option_byteセクションが生成されます。出力ファイル(abs、mot)にてこのセクションを出力しないようにしたいのですが、どのようにすればよいのでしょうか? マイコンのメモリ空間を2つにわけて、それぞれの出力ファイルを作成しようとしています。

A : 回答

.option_byte を、absファイルで生成しないようにはできません。
motファイル生成時に、アドレスまたはセクションを指定して、.option_byteを含まない範囲をmotファイルに出力するように指定してください。

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください