Renesas Synergy™

FAQ 3000018 : W0511179メッセージ(CC-RL)

Q : 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。ライセンスキーを登録しているのですが、コンパイルすると次のワーニングになるのですが、なぜでしょうか? 「W0511179:この評価版は残りxx日間有効です。」

A : 回答

現在、RL78ファミリ用のCコンパイラは、次の2つが存在します。
・CA78K0R (従来コンパイラ)
・CC-RL (2015年に発売開始した新コンパイラ)

それぞれ別コンパイラ製品として販売しておりますので、ライセンスキーが異なります。
CA78K0Rのライセンスキーを登録していても、CC-RLの無償評価版の制限は解除されませんのでW0511179メッセージが出力されています。
ご購入されたコンパイラ製品に合わせたコンパイラをご使用ください。

なお、IDEで使用できるコンパイラは、次の通りです。
・CS+ for CA,CX : CA78K0R
・CS+ for CC : CC-RL
・e2 studio : CC-RL

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください