Renesas Synergy™

FAQ 3000001 : CC-RLのリンクディレクティブファイル

Q: 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。CA78K0Rコンパイラでリンクディレクティブファイルを使用していたのですが、CC-RLではどのように指定すればよいのでしょうか?

 


A: 回答

CC-RLでセクションの配置を指定するには、ファイルに配置の指定を記述するのではなく、リンカオプションの-STARtを使用してください。
(例)
.const,.text,.data,.sdata,.textf,.constf/02000,.dataR,.bss,.stack_bss/FEF00,.sdataR,.sbss/FFE20

 

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください