FAQ 1007989 :CA850とデバイス・ファイルを"Program Files"ディレクトリにインストールしたのですが、正常に動作しません。

回答

現状のツールは、空白を含むディレクトリ名に対応していません。
名前に空白を含まないディレクトリにインストールしてください。

memo.gif CA850 V3.00以降では、空白を含むディレクトリ名に対応しています。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください