FAQ 2000045 : I/Oポートを N-ch オープン・ドレーン出力モードに選択し、かつ "Hi" 出力を設定した場合、注意することは何か?

N-ch オープン・ドレーン出力モードに選択し、かつ "Hi" 出力を設定された場合、該当端子は ハイ・インピーダンス状態となります。出力ポート時も入力バッファはON状態のため、I/Oポートに入力される電位によっては、入力バッファに貫通電流が流れる可能性があります。

 

適用製品

RL78/F12
RL78/F13
RL78/F14
RL78/F15
RL78/F1A
RL78/D1A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください