FAQ 2000046 : I/Oポートの入力バッファにTTL入力を選択した場合、注意することは何か?

TTL入力に選択したI/Oポートにハイ・レベルを入力している場合においても、入力される電位(通常入力バッファの VIH, VIL の範囲外(中間電位))によっては、I/Oポートの入力バッファに貫通電流が流れる可能性があります。

 

適用製品

RL78/F12
RL78/F13
RL78/F14
RL78/F15
RL78/F1A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください