FAQ 1011899 : フローティングライセンスがクライアント側で保持される期間を教えてください。

Q : 質問

フローティングライセンスがクライアント側で保持される期間を教えてください。


A : 回答

サーバーに接続された状態で使用する場合、クライアントはビルドの開始時に自動的にライセンスを取得し、30分間保持します。
30分経過後に、ビルドが完了していない場合は再度ライセンスを30分間保持します。
これをビルドが終了するまで繰り返します。
なお、オフライン使用モードとして手動でライセンスを取得し、 手動でライセンスを返却することも可能です。

  • コンパイラのexeファイルでコマンド実行する場合、CS+の起動の有無は関係なく、 コンパイラのビルド開始時にライセンスを保持します。
  • オフライン使用モードとして手動で取得した場合、設定した有効期限内にネットワークに接続しても ライセンスは自動的に返却されず、設定した期間保持します。
    有効期間前に、ユーザが手動で返却することも可能です。

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください