Renesas Synergy™

FAQ 1011901 : コード生成ツールで生成したソースコードは、リアルタイムOSに対応していますか?

Q : 質問

コード生成ツールで生成したソースコードは、リアルタイムOSに対応していますか?

A : 回答

コード生成ツールは、リアルタイムOSと組み合わせた環境での評価を行なっておりません。リアルタイムOSと組み合わせて使用する場合は、以下の使用条件をご検討の上、お客様の責任においてご使用ください。

(1) コード生成ツールが生成する関数やライブラリは、リエントラントではありません。
(2) コード生成ツールは、リアルタイムOSの割り込み処理を考慮していません。

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
コード生成支援ツール
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください