Renesas Synergy™

FAQ 1011900 : コード生成ツールで生成したソースコードに必要なAPIが出力されてない。

Q : 質問

コード生成プラグイン、またはAP4で周辺機能を設定し、コード生成を実行しても、ソースコードに必要なAPIが出力されていません。

A : 回答

コード生成ツールでは、コードサイズ削減のため、一部のAPI関数についてソースコードの出力有無を 選択式としています。API関数単位のソースコート出力有無を設定するには、[コード・プレビュー]のコンテキスト・メニューから設定してください。

  1. プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[コード・プレビュー]→周辺機能ノード→ソース・コード・ノード→ API 関数ノードを選択し、マウスを右クリックします。コンテキスト・メニューから[コード生成]を選択します。


  注1:一部のデバイスの場合、プロジェクト・ツリー上にコードプレビューは表示されません。FAQ1011381に記載の手順でコード生成・プレビューを表示してください。
  注2:図は、CS+の場合を示しています。e2 studio、AP4、Applilet3の場合も、操作は同様です。

 

  2. 1で設定したAPI関数について、ソースコードを出力するように設定されました。出力有無の設定状況は、各API関数のアイコン種別により確認することができます。

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
コード生成支援ツール
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください