Renesas Synergy™

FAQ 1011898 : 関数変数アクセス表とは何ですか?

Q : 質問

関数変数アクセス表とは何ですか?


A : 回答

変数にアクセスしている関数を直交表として表示した表です。

・使用マイコンがRH850の場合

シングルコアの場合には、変数に対して排他制御が正しく行われているかどうかをチェックする排他制御チェック・ツールを起動し、排他制御漏れが発生している変数を赤字で表示させることも可能です。

詳細はこちらを参照してください。

なお、排他制御チェック・ツールを起動する場合は、
表の内容をソートしないでください。
チェック対象ではない変数を赤字で表示する場合があります。
  対象:CS+ V4.00.00 and V4.00.01

・使用マイコンがRXの場合

詳細はこちらを参照してください。

・使用マイコンがRL78の場合

詳細はこちらを参照してください。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください