Renesas Synergy™

FAQ 1011889 : W0561120メッセージ(CC-RL)

Q : 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。次のエラーになるのですが、対処方法を教えてください。 「W0561120:Section address is not assigned to "セクション名"」

A : 回答

リンカの-startオプションで、メッセージで表示されているセクションが指定されていないために、出力されています。
メッセージで表示されているセクションを-startオプションに指定してください。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
e² studio

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください