Renesas Synergy™

FAQ 1011887 : モトローラSタイプファイルのS8レコードの出力(CC-RL)

Q : 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。 モトローラ・S タイプファイルの最終レコードをS8データにする方法を教えて下さい。現状、設定を変えてもS9データとなってしまいます。


A : 回答

CC-RL V1.05.00以降では、リンカの-end_recordオプションで、エンドレコードを指定することが可能です。

CC-RL V1.05.00以降で-end_recordオプションを指定していない場合、または、CC-RL V1.04.00以前の場合には、CC-RLでは、エントリアドレスにあわせてS8,S9レコードが出力されます。
エントリアドレスは、リンカの-entryオプションで指定するアドレス (シンボルも可)です。
-entryオプションを指定していない場合には、エントリアドレスは0として、S9レコードが出力されます。

CC-RL V1.04.00以前の場合には、最終レコードのS8、S9を指定する機能はありません。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください