Renesas Synergy™

FAQ 1011884 : シミュレータがINT命令で停止する

Q : 質問

シミュレータでデバッグ実行すると、INT命令を実行したところで停止してしまう。


A : 回答

シミュレータの設定の問題です。シミュレータの設定のデフォルトでは「INT命令で停止する」ようになっているので、この設定を変更してください。なお、RI600V4サンプルプロジェクトではINT命令で停止しないように設定済みです。

適用製品

RI600V4
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください