Renesas Synergy™

FAQ 1011883 : 割り込みハンドラにおけるFPU ステータスレジスタの保証について

Q : 質問

割り込みハンドラにおいて FPSCR(FPUのステータスレジスタ)が保証されますか? 


A : 回答

ダイレクト割り込みハンドラの場合、保証されます。通常割り込みハンドラ:コンパイラオプションに依存しますが、fpscr=safe の場合は保証されます。

適用製品

HI7000/4
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください