FAQ 2000040 : M16C/62P 100 ピン版からM16C/64C 100 ピン版へマイコンの置き換えをしている。「M16C/62PとM16C/64Cの相違点(R01AN0467JJ0101)」資料で、フラッシュメモリのブロック構成が、M16C/62PではF0000h-FFFFFhの6ブロックからM16C/64Cでは1ブロックに変わっていますが影響ありますか?

F0000h-FFFFFhが6ブロックから1ブロックに変わったことで、フラッシュメモリのイレーズされる領域が代わります。F0000h-FFFFFhをイレーズする場合は、M16C/64Cは、ブロック0にイレーズコマンドを発行してください。
M16C/62Pは、ブロック0~5にイレーズコマンドを発行してください。
また、ブロックの番地が正しいかどうかご確認ください。

その他に、フラッシュメモリは、コマンドや書き込み単位など相違がありますので、置き換える場合は、ソフトウェアを変更いただき、十分評価を実施いただきますようお願いいたします。

適用製品

M16C/62P
M16C/64C
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください