Renesas Synergy™

FAQ 2000044 : 外部クロックを使用したシリアルインタフェースSI/Oをウェイトモードの復帰要因にしたい場合、ウェイトモードに移行する際の外部クロック選択を設定するタイミングはどこが適切でしょうか?

ウェイトモードに移行する際の状態遷移は、①PLL動作モード→ ②中速モード→ ③ウェイトモードとなります。
SI/Oi制御レジスタ (SiC) (i=3, 4)のSMi6ビットを”0”にすることで外部クロックを選択しますが、設定するタイミングは①~③のどこでも構いません。③のウェイト命令を実行するまでに設定をお願いします。

適用製品

M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください