FAQ 2000039 : M16C/62P 100 ピン版と M16C/65 100 ピン版、およびM16C/62P 128 ピン版と M16C/65 128 ピン版の差分資料はありますか?

M16C/62P 100 ピン版と M16C/65 100 ピン版の相違点はアプリケーションノート「M16C/62PとM16C/65の相違点(R01AN0442)」をご参照ください。
なお、128ピン版の相違資料はございません。
但し、下記のとおり周辺機能(汎用ポートが増えるのみ)に100ピン、128ピンで相違はありません。

128ピン版と100ピン版の相違内容は以下になります。
(1)128ピン版では、プログラマブル入出力ポートのP11_0~P11_7、
P12_0~P12_7、P13_0~P13_7、P14_0、P14 _1が使用可能です。
(2)62Pと同様、128ピン版では、プログラマブル入出力ポートのP11_0~P11_7、P12_0~P12_7、P13_0~P13_7、P14_0、P14 _1が使用可能です。

よって、I/Oポート以下の周辺機能およびch数に変更はありませんので、100 ピン版の「M16C/62PとM16C/65の相違点(R01AN0442)」にて置き換え検討いただけます。

適用製品

M16C/62P
M16C/65
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください