FAQ 2000041 : タイマAで“プログラマブル出力モード”でOutputを制御したい。タイマAの“プログラマブル出力モード”を使用しH幅:100%、L幅:0%のパルス出力は可能か。

タイマAの“プログラマブル出力モード”ではタイマAi-1レジスタ (i=1, 2, 4)の設定範囲が0001h~FFFFhとなり"L"幅:0%ができません。H幅:100%、L幅:0%のパルス出力をするには、PWM機能をご使用ください。
【例 M16C/64Aの場合】
M16C/64Aグループハードウェアマニュアル(R01UH0136)に「PWM機能」の章をご参照ください。

適用製品

M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください