FAQ 2000042 : タイマAカウントソース(f1/f8/f32TMAB)を設定する場合、タイマAカウントソース選択レジスタ (TACSi)のTCS3/TCS7ビットが0の場合、TCK0~1ビットで、1の場合、TCS0~2ビットで設定が可能です。 どちらの設定を推奨していますか?

従来製品との互換性を保つ目的で切り替え可能となっている仕様になります。動作上の差異はございません。

適用製品

M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください