Renesas Synergy™

FAQ 1011880 : オンチップデバッギングエミュレータ(シリアル)接続時にエミュレータからの応答がありません。

Q : 質問

オンチップデバッギングエミュレータ(シリアル)接続時にエミュレータからの応答がありません。

A : 回答

シリアルOCD(UART/CSIインタフェースによるデバッグ)接続の場合、例外ハンドラにデバッグ用のモニタプログラムを組み込んでエミュレータとの通信を行います。

そのため例外ハンドラ・アドレス切り替えることによってエミュレータとの通信ができなくなります。
可変の例外ハンドラ処理を行う場合にはJTAGインタフェース接続可能なエミュレータをご使用ください。

 

適用製品

V850E2
E1(シリアル)
E20(シリアル)
MINICUBE2

JTAG接続可能エミュレータ

V850E2
E1(JTAG)
E20(JTAG)
QB-V850MINIL
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください