Renesas Synergy™

FAQ 2000034 : 動作周波数を上げるとマイコンがうまく動作しません。 原因として何が考えられますか?

以下を確認してください。

動作周波数および動作電圧が規定の範囲内に収まっているか確認してください。

マイコンによっては動作電力制御状態やコードフラッシュ、RAM等へのアクセスサイクルを変更する必要があります。
変更が必要な場合は、動作電力コントロールレジスタ(OPCCR)、またはメモリウェイトサイクル設定レジスタ(MEMWAIT)のMEMWAITビットの設定を確認してください。

 

適用製品

RX110
RX111
RX113
RX210
RX21A
RX220
RX610
RX62N, RX621
RX62T
RX62G
RX630
RX63N, RX631
RX63T
RX64M
RX71M
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください