Renesas Synergy™

FAQ 2000033 : 選択型割り込みの使い方を教えてください。

選択型割り込みの使い方を説明したアプリケーションノートがあります。アプリケーションノート「RX64M、RX71Mグループ 例外ベクタテーブルと選択型割り込みの使い方」(R01AN2178)を参照にしてください。

関連するFAQ
FAQ 2000032 : 多重割り込みの使い方を教えてください。

 

適用製品

RX64M
RX71M
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください