Renesas Synergy™

FAQ 2000005 : RenesasはThreadXの新リリースを、どのようなタイミングでSynergyプラットフォームに追加していますか?

Synergyプラットフォームは、Express Logic社のソフトウェアリリース(バージョンアップ)に対応しています。ThreadXの更新があった場合、弊社の通常の試験リリース日程に沿うように対応していきます。

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください