FAQ 2000027 : Synergy S3 MCUファミリーでHOCO安定化時間を延長しなければならない条件はありますか?

HOCOが64MHzで設定された場合は、CPUは最大32MHz、ADCとGPTは最大64MHzで動作することができます。
この状況では、高速オンチップオシレータ待機制御レジスタ(HOCOWTCR)をデフォルト値ではない110に設定して安定化時間を延長する必要があります。この設定により、HOCO安定化時間が67.63usに延長されます。

この設定にした場合、SCI0スヌーズモード操作は2.4Kbpsに制限されます。詳しくは、S3シリーズのユーザズマニュアルのクロック発生回路の章をご参照ください。

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください