FAQ 2000011 : Synergy MCU用のIBISモデルのファイルはどこで入手できますか?

Synergy S7G2 MCU用のIBISモデルは、現在3.0Vシステム用と3.3Vシステム用の二つをご利用いただけます。これらのファイルは、以下で入手できます。

<Synergy IBIS>

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください