Renesas Synergy™

FAQ 2000007 : イーサネットリセット(Ethernet Reset)端子がSK-S7G2キットに対応していません。SK-S7G2キットでイーサネットリセット端子を変更する方法は?

イーサネットリセット端子が、DKキットで使用するP7_06端子に誤って割り当てられています。SKを選択していると端子がそのままですので、正しいP8_06の位置にマニュアルで変更する必要があります。
イーサネットのプロパティウィンドウ内のフィールドを下図のとおりに変更します(P7_06端子をP8_06に変更)

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソリューション
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください