Renesas Synergy™

FAQ 2000006 : SSPが上書きしないようカスタマイズしたモジュールをSSPプロジェクトに追加する方法は?

SSPモジュールを修正した方がよい場合があります。SSPモジュールは、プロジェクトをビルドするたびにソースファイルが自動的に抽出され、コピーされます。その都度お客様の修正内容が上書きされますので、「特定場所」での修正を行うことができません。

SSPモジュールの適切な修正方法は、そのコピーを作ってから(ISDE GUIで必要なタイプのモジュールをインスタンス化する)、そのソースをSSPのコピー/上書きに使用したディレクトリの外に移動し、GUIインタフェースでそのインスタンス化を消去します。さらに、コピーしたソースをその他のプロジェクトソースとして処理すると、お客様がそれらを再度作成した次のプロジェクトで削除されることなく、自由に修正できるようになります。

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください