Renesas Synergy™

FAQ 2000025 : Synergyキットを使って何ができるのでしょうか?

Synergyキットは、Synergyプラットフォームの機能を、十分な性能に素早く到達させるための最高の手段です。

Synergyキットはお客様に、Synergyデバイス、Synergyソフトウェアツール、およびSynergyプラットフォーム全体について学習でき、実際に動かすことができるハードウェアプラットフォームを提供します。

Starter Kitは、Synergyプラットフォームを使い始めるのに理想的な方法です。Synergyツールフローの全体を通して、プロジェクトの作成、コードの書き込み、コンパイル、ダウンロード、およびデバッギングなどのサンプルデザインを素早く実行することができます。

一度ボード上でLEDが点滅すれば、お客様は、お客様独自のデザインの作成を開始することができます。

Development Kitで、e2 studioとSynergyソフトウェアパッケージ(SSP)で利用できる様々なボード対応ペリフェラルと関連ソフトウェアAPIを使用して、お客様独自のデザイン作成を始めることができます。

これらのボードは、プロトタイピング用の追加機能およびコンセプトを証明するための試みを、業界標準のインタフェースを使用して、簡単に拡張することが可能です。

Product Example(製品サンプル)はデザインを完成させたものであり、ドキュメントが豊富に揃っていますので、素早くデザインをカスタマイズすることで、実際の製品を作成することができます。

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソリューション
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください