FAQ 2000029 : S7G2 MCUデバイスで、SSI出力端子SSIWS0が機能しないのはなぜでしょうか?

SSIWS0端子はP404に配置されており、これはVBATパワードメインに関連する端子の1つです。
VBAT への入力がDisableに設定されると、レジスタはVBTICTLRをEnableまたはDisableにランダムに切り替えます。このため、P404が入力専用として設定される可能性があります。

この問題を解決するには、Configurationウィンドウの端子構成設定で、VBTICTLRのビットがInput Disableになるようプログラミングしてください。

端子構成論理回路に関する資料をご参照いただき、VBAT制御レジスタが関連する端子をどのようにEnableとDisableにするのかをご確認ください。

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください