Renesas Synergy™

FAQ 2000012 : NetX Duoは、IPv4およびIPv6に同時に対応可能なデュアルスタックを実現したものですか?

NetX Duoはその名が示すとおり、デュアルスタックを完全に実現したものです。実行時、モードはアドレス空間で定義されるだけです。IPv4アドレスを使用していると、スタックはIPv4を使用します。IPv6アドレスを使用していると、スタックはIPv6を使用します。

 

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください