FAQ 1011875 : リビジョンアップの時のライセンスキー登録状態(CC-RL)

Q : 質問

RL78コンパイラを使用しています。 Webで公開されている無償評価版では、現在使用しているコンパイラよりも新しいバージョンが入っています。 無償評価版をインストールしても、登録したライセンスキーは消失しませんか?


A : 回答:

登録されたライセンスキーは、そのままご使用いただけます。
RL78ファミリ用のコンパイラは、
・CA78K0Rコンパイラ
・CC-RLコンパイラ
の2つありますが、両コンパイラともリビジョンアップは行っていますが、バージョンアップは行っていないため、そのままライセンス・キーをご使用いただくことが可能です。

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください